This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7520C:ISO7520C

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7520C, ISO7720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/600514/iso7520c-iso7520c

器件型号:ISO7520C
主题中讨论的其他器件: ISO7720

ISO7520C 数据表指定了3.15V 至3.45V 或者4.75V 至5.25V 的推荐电源(第3页)。

我们的应用在最坏情况下的电源电压范围为4.5138 - 5.3341V。  

1) 1)电源比5V 运行时的建议最小值低236mV、但高于建议的3.3V 运行电平、这会产生什么影响?

2) 2)电源 比 5V 工作时的建议最大值高出84mV 会产生什么影响?

在我们的应用中:

-温度将介于0 - 40°C 之间

-逻辑阈值远远超出限制

开关速率远低于最大值

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表分别指定了3.3V 和5V 的各种特性。如果您的电源介于之间、则不能保证实际特性处于任一指定值集中、而是介于之间。

    84mV 可能是无害的、但您无法获得 TI 的官方保证。

    我想您不能简单地将电源电压调节到3.3V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Richard Glover、您好!

    如 Clemens 所述、不建议违反数据表中提到的工作条件。

    对于您的应用、我建议您使用 ISO7720器件。 ISO7720是引脚对引脚兼容的器件、支持2.25V 至5.5V 的宽电源电压范围

    此致
    Tejas