This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7841:用于驱动 ISO7741的 ISOW7841隔离电源

Guru**** 2763545 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841, ISO7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/600400/isow7841-isow7841-isolation-power-to-drive-iso7741

器件型号:ISOW7841
主题中讨论的其他器件: ISO7741

您好!

ISOW7841集成电源是否能够为8通道、100MHz 应用提供足够的电流来驱动 ISO7741?

此致

张青恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    ISO7741的最大数据速率能力为100Mbps、相当于50MHz 频率信号。
    在100Mbps 运行时(输出端负载为15pF),ISO7741在最坏情况下的电流消耗如下所示。
    ICC1 = 11.3mA、ICC2 = 22mA

    ISOW7841在施加5V 输入时能够提供高达130mA 的输出、在施加3.3V 输入时能够提供高达75mA 的输出。

    这意味着两个 ISO7741器 件在最坏情况下的总电流消耗(2 * 22 = 44mA)仍远低于 ISOW7841的输出电流能力。

    此致、
    Anand Reghunathan