This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3086:MTBF 或 FIT 数据

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO3086

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/599858/iso3086-mtbf-or-fit-data

器件型号:ISO3086

您好!

我是否可以获得 有关 ISO3086的 MTTF 或 MTBF 数据的信息?

MTBF 和 FIT 估算器没有 此器件的数据。

 

谢谢、

此致

Heiko Lorenz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Heiko Lorenz、

    感谢您将此事告知我们、我将与我们的团队核实、并尽早向您返回数据。

    请分享您的电子邮件 ID、以便我可以通过电子邮件向您发送详细信息。

    此致

    Tejas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tejas、

    我的电子邮件 ID 已在配置文件中启用、需要您的邮件包含详细信息。

    谢谢

    此致
    Heiko
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Heiko、

    ISO3086的 FIT 和 MTBF 数据如下所示、

    时基故障:0.6.

    MTBF:1.67e9  

    希望这能解答您的问题。

    此致

    Tejas