This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7841:隔离式输出问题

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/599836/isow7841-isolated-output-problem

器件型号:ISOW7841

支持路径:/Feedback/Other 反馈/

我测试了两个 ISOW7841、当我向 Vin 提供5V 电压时、我从 Viso 获得0.65V 电压。 是否有人遇到相同的问题?

我的设置:

        _________________

5V     -|Vin          Viso|- Vout (提供0.65V)

NC   -|GND1      GND2|- NC

NC   -|INA        OUTA|- NC

NC   -|INB         OUTA|- NC

NC   -||NC         OUTA|- NC

NC   -|NC           SEL|-常闭

GND1-|GND1       GND2|- GND2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要更好地了解系统/测试设置、您能否分享以下详细信息

    1) 1)如何测试 IC? 您是否使用 EVM/ Proto 板及插座? 您能否分享有关测试设置的原理图/更多详细信息。

    2)是否有任何负载连接到 VISO (在 VISO 和 GND2之间)?  

    3) 3)测试期间 IC 消耗的输入电流(VCC1电流)是多少?

    另外、请分享您的电子邮件地址以进行更多讨论。

    此致

    Tejas