This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3086T:低数据速率下的噪声测试数据

Guru**** 2783285 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO3086T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/570755/iso3086t-noise-test-data-for-low-data-rate

器件型号:ISO3086T

对于 ISO3086T、是否存在有关低数据速率的噪声(EMI)测试数据?

※小于500kbps、这是客户规格。  

客户担心 ISO3086T 的噪声规格、因为该器件速度非常快。

而且、我觉得 ISO308x 系列负责高速应用。

如果有开发背景、请告诉我。

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    请在下面找到所附的发射图。 此测量是 根据 CISPR22标准完成的。

    下面显示的是与 ISO3086T 类似的器件的波形图、我们希望此数据速率下的发射相同。

    此致、

    Anand Reghunathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anand-San

    感谢你的答复。
    抱歉、请告诉我下面的发射图。
    ・请告诉我上侧线的平均值。
    (用于改变直角的线)
    ・图片的字符和数字被压碎。
    是否有干净(或较大)的图解数据?

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satosi-San、

    辐射发射已根据 CISPR22标准完成。 上方的线是 CISPR22标准的 B 类限制线。 频率为230MHz 时、限值从30dB 更改为37dB。 如您所见、B 类限制的裕度大于15dB、非常接近本底噪声。

    抱歉、图片质量差。 当我附加 E2E 帖子时、质量下降。 请查找附带的包含图像的文字文档。

    e2e.ti.com/.../Radiated-Emissions-Plot.docx

    此致、

    Anand Reghunathan