This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3086:ISO3086完整原理图

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO3086

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/570602/iso3086-iso3086-complete-schematic

器件型号:ISO3086
大家好, 我阅读了几乎所有有关 ISO3086和 RS485的 TI 文档,这些文档都有一些推荐的 RS485保护电路电路。 但我想知道哪一个是最好的? 请帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Mohammadmehdi Golmeshki、

    要了解有关系统的更多信息并帮助您更好地处理查询、您能否分享有关您的应用和您所关注的保护类型的更多详细信息?

    谢谢、此致
    Tejas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tejas、

    我的 RS-485器件应该连接到 PLC 控制器( Modbus ),由于工业和嘈杂环境,我在寻找电路板的几乎所有保护电路。
    我阅读了 slla299文档、本文档推荐隔离式 RS-485电路、slyt484a 推荐使用其他电路。 我可以合并这两个电路吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Mohammadmehdi Golmeshki、

    是的、如果您要查看总线侧保护、则可以合并这两个电路。

    此致
    Tejas