This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 光耦合器中的功率耗散

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/569154/power-dissipation-in-optocoupler

你(们)好

光耦合器的绝对最大额定值中的功率耗散(光晶体管的功率损耗)意味着什么?

这是否意味着它可以在受到损坏之前维持 X mW 的功率、或者意味着它在任何操作中都会耗散 X mW?

TIA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    数据表中指定的绝对最大功率耗散是 IC 针对建议工作范围内的任何输入/输出值的最大功耗。

    您能否分享一些有关您的应用和使用的光耦合器器件的更多详细信息?

    此致

    Tejas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tejas

    感谢您的提示回复。

    您能否分享一些链接以正确理解这些内容?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kunal、

    我们的产品系列中没有任何"有源"光耦合器器件。
    为了更好地帮助您、您能否提供有关您的应用和所使用的光耦合器器件的更多信息。


    谢谢、此致
    Tejas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tejas

    我不从事任何与光耦相关的产品。

    在浏览 opto 数据表时,我找到了此查询。

    谢谢!