This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1541:ISO1541电气参数说明

Guru**** 2560080 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/566717/iso1541-iso1541-electrical-parameters-clarification

器件型号:ISO1541

您好!

我叫 Idan、是一名电子工程师。

在我的应用中、我需要实现与多个从器件的 I2C 通信。 为此、我想使用 ISO1541双向 I2C 隔离器、但为此、我需要您回答以下主要与锁存器(侧1)电气参数相关的问题:

  1. 在数据表中、您提到当主器件释放 SDA1时、电压电势会增加、并且必须首先通过比较器的上输入阈值 VIHT1。 此外、您还提到了 VIHT1可以介于540mV 至700mV 之间、VOL1可以介于650mV 至800mV 之间。 如前所述、VOL1可能650mV、VIHT1可能为700mV。 在这种情况下、1侧输入缓冲器(C 点、图25)将检测到逻辑低电平、并且输出将被锁存。 我缺少什么?

  2. 同样、只要 VIHT1大于540mV、1侧输入缓冲器就会检测到逻辑高电平、而当 VIILT1小于660mV 时、则检测到逻辑低电平。 在 Worth 案例场景中、当 VOL1将为650mV 时、1侧输入缓冲器将检测到什么? …逻辑高电平阈值和逻辑低电平阈值区域在650mV 至660mV μ V 范围内重叠。

  3. 可以肯定的是、没有限制 VCC2将为3.3V、VCC1将为5V 或其他方面、对吧?

非常感谢、

Idan

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Idan、您好!

    让我回到您的问题上。

    谢谢、
    Anand
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Idan、您好!

    很抱歉耽误你的答复。

    我们与我们的设计团队进行了一次检查、根据设计 VILT1和 VOL1不能同时处于极端(VILT1 -> Max 和 VOL1-> minimum) 。 此外、阈值之间的最小差值为50mV。 因此、锁存条件会得到缓解。 同样的解释也有利于 VILT1和 VOL1。  

    此致

    Tejas