This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3082:ISO3082DWR STEP 模型?

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/564818/iso3082-iso3082dwr-step-model

器件型号:ISO3082

是否有适用于 ISO3082DWR 的3D 模型? 我在网站上找不到它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ILS、

    我们没有 ISO3082D 的步进模型。  

    请使用您的电子邮件 ID 进行回复、如果我们有类似 IC 封装的步骤文件、我将会返回给您。

    此致

    Tejas  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    israel.aminov@siemens.com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 ILS、

    我确实检查了我们的数据库中的 STEP 模型、但我们没有 ISO3082D 器件的 STEP 模型。

    谢谢、此致
    Tejas