This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1540:VCC1和 VCC2电压电平

Guru**** 2813995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/566858/iso1540-vcc1-and-vcc2-voltage-level

器件型号:ISO1540

您好!

是否存在 VCC1电压电平必须高于 VCC2电压电平的规则?  我没有从数据表中看到这种规则、但不确定 VCC2 (5V)是否高于 VCC1 (3.3V)是否正常。  请帮助您再次确认。

谢谢!

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一切都是对称的;图30显示允许 VCC1 < VCC2。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens Ladisch、

    感谢您回复查询。

    安东尼

    是的、正如 Clemens 提到的、允许 VCC1 < VCC2、

    电源 VCC1和 VCC2是独立的。  您可以  从建议的工作范围中选择 VCC1和 VCC2的任何值。

    此致

    Tejas