This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5851:ISO5851 DESAT 关断特性

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO5852S, ISO5851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/564927/iso5851-iso5851-desat-turn-off-characteristics

器件型号:ISO5851
主题中讨论的其他器件:ISO5852S

当检测到去饱和电路时、IGBT 的关断速度是否慢于典型的关断速度?  如果不是、TI 是否对如何实现这一目标有任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 提供的 ISO5852S 功能与 ISO5851非常相似、同时还提供软关断功能。

    此致、

    熊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢