This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1541:用作正常 UART 隔离的 CAN ISO1541

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1541, ISO7721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/564771/iso1541-can-iso1541-used-as-the-normal-uart-isolation

器件型号:ISO1541
主题中讨论的其他器件: ISO7721

大家好、

因为 ISO1541位于我客户的器件库中。 因此、他们希望使用该芯片作为 UART 隔离。 该芯片是否可以像这样使用? 如果不能,我将向客户推广 ISO7321。 谢谢你。

BR

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    ISO1541专为 I2C 通信而设计和优化、因此不适合与 UART 配合使用。 此外、ISO1541会限制 UART 应用中的数据速率、并且不会比数字隔离器具有太多优势。

    如果需要基本隔离、我建议客户使用 ISO7321;如果需要增强型隔离、我建议客户使用 ISO7721。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致
    Tejas