This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:您能帮您检查 VCC2的 ISO1050DUB 的一些问题吗?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/628888/iso1050-could-you-kindly-help-to-check-some-issues-about-iso1050dub-of-vcc2

器件型号:ISO1050

降级:

请帮助您检查有关 VCC2的一些问题吗?

从数据表中、我们可以看到 VCC2的数量为 4.75-5.25V、最大数量为-0.5V 至+6V。

设计条件如下:

1、我们使用电源模块(5V-5V-1W)为 ISO1050DUB 的 VCC2供电。

2、电源模块的输出电压将受到 IOS1050DUB 功耗的影响。

  如果电流低于20mA、则电源模块的输出高于5.25V 或5.35V、甚至高于5.5V。  

  但输出电压不会超过6V。

根据设计条件、我们需要确认以下问题:

1、如果 VCC2高于5.25V 且低于6V、它是否会损坏 ISO1050DUB、并且对 ISO1050DUB 的性能有任何影响?

2、除了没有电源外、ISO1050DUB 的情况下是否有零功耗?

3、 您是否有加电后的功耗测试结果或图以 继续工作?  

请 请帮助我们!

谢谢!

此致

祝你好运

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    降级:

    请 请参阅电源的 PN、原理图如附件所示。

    e2e.ti.com/.../REE_2D00_0505S.pdf

    请 请帮助提供一些建议。

    非常感谢!

    此致

    祝你好运

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    祝您好运、

    请在下面找到我的回答。

    1) 1)如果电压低于绝对最大额定值(6V)、则器件不会损坏。 但在5.25V 至6V 之间、某些器件可能会违反数据表参数。 我们不会在超出建议最大电压(5.25V)的电压下测试器件的功能/参数。

    2) 2)我假设您询问 ISO1050 CAN 侧的功耗。 当 CAN 线路处于隐性状态时、CAN 侧上电后的最小电流消耗为8mA 至12mA。

    3) 3)您能否澄清问题? CAN 侧的此电源电压斜坡与电流消耗间的关系图吗?

    所附电源部分原理图的相关说明。 由于这不是 TI 器件、因此我无法查看电源部分的原理图/设计。 如果您有兴趣、我们提供了另一种解决方案 SN650x、可用于为 CAN 侧生成隔离式电源。 请告诉我是否需要有关替代解决方案的任何其他详细信息。

    此致、
    Anand Reghunathan