This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7241C:如果我将 INB 保持悬空、那么 INB 的默认状态是否为高电平?

Guru**** 2813145 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7241C, TPS2388, ISO7341FC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/629046/iso7241c-is-the-default-status-of-inb-high-if-i-leave-it-floating

器件型号:ISO7241C
主题中讨论的其他器件: TPS2388ISO7341FC

您好!

我正在使用 ISO7241C 设计我的电路。 我希望将 OSS 信号从外部 MCU 传递到 TPS2388器件、并且 OSS 引脚在内部下拉至 GND。 当我使用 ISO7241传递该信号时、我发现如果我使 INB 保持开路(没有上拉或下拉电阻器)、则 INB 为高电平。 ISO7241的内部电路是否使该引脚变为高电平? 如果我希望 OSS 的默认状态为低电平、而不受任何 MCU 控制、我是否应该添加下拉电阻器? 谢谢。  

此致、

一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Penny:

    是的、这是正确的、ISO7241的内部电路设计为输出默认状态为高电平。

    我可以根据您的用例考虑2种解决方案。
    1) 1)使用替代器件 ISO7341FC (基本隔离)或 ISO7741F (增强型隔离)。 这两个器件的设计目的都是使所有通道都具有默认的低电平状态。

    2) 2)如果除用于 OSS 之外的所有通道都需要默认为高电平、并且仅 OSS 需要默认为低电平。
    在这种情况下、继续使用相同的器件(ISO7241C)、但在用于 OSS 的通道的输入端添加一个下拉电阻器(原理图中的 INB)。

    希望这对您有所帮助。 如果有任何问题需要进一步澄清,请告诉我。

    此致、
    Anand Reghunathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明白了、谢谢。

    此致、
    一分钱