This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7841:提供最大 VISO 电容器

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/628826/isow7841-available-max-viso-capacitor

器件型号:ISOW7841

您好、香榭丽舍

 您能否提供连接到 Viso 轨的最大可用电容器?

在数据表中、建议使用47uF 电容、特定用例需要几百 uF 电容。

 此致、

Noboo Fujihara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noboo 您好、

    我知道您询问的是 VISO 和 GND2之间的电容。
    我们已经使用几百 uF 的器件进行了测试、没有发现任何问题。 您的用例不应存在任何问题。
    请告诉我、您是否对该特定用例有任何其他顾虑。

    此致、
    Anand Reghunathan