This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1541:将 ISO1541用作通用双向隔离器

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/628818/iso1541-using-the-iso1541-as-a-general-purpose-bi-directional-isolator

器件型号:ISO1541

大家好、

我正在设计一个电路板、需要隔离双向信号、特别是在使用仿真器以 cJTAG 模式运行时的 TMS 信号。 除了被限制在1MHz JTAG 运行之外、这里还有其他重要的事情需要考虑吗?

谢谢、
标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    μ I²C 使用开漏信号。 ISO154x 器件要求不主动驱动高电压电平来实现双向 I/O。

    我想您的 TMS 信号是开漏信号吗?