This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:ISO1050功率斜升问题

Guru**** 2555130 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/627616/iso1050-iso1050-power-ramp-up-question

器件型号:ISO1050

ISO1050中是否需要任何电源斜升序列? 看起来 VCC2 (收发器侧电源电压)的斜升早于 VCC1 (数字侧电源电压)。 CAN 输出在短时间内不输出(CANH 和 CANL)。 但是、如果缩小观测时间、ISO1050将正确输出。

是否由于 ISO1050器件需要时间从受保护状态恢复正常运行?  

e2e.ti.com/.../ISO1050-output-question.docx

黄色:VCC1_3.3V
蓝色:TXD (ISO1050输入)
紫色:VCC2_5V
绿色:CNA 总线(CANH-CANL;ISO1050输出)
 
时间越长、CAN 看起来工作正常。
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    器件应在这种情况下工作。 您能否提供一些更多详细信息来帮助我们进行调试?

    根据您共享的捕获,电源似乎有一些噪声(黄色线在示波器捕获中切换很多)。 由于这种开关非常微弱并且出现在多条线路上、因此示波器可能会意外捕获一些外部噪声、请检查这是否是器件在电源线上看到的实际噪声。

    1) 1)在多个器件上还是仅在一个 IC 上观察到这种行为?
    2) 2) 2)是否可以共享 ISO 器件的原理图?
    3) 3)您能否确保在非常靠近 IC 引脚 VCC1和 VCC2的位置放置适当的去耦电容器?
    4) 4)对于您在上一帖子中共享的捕获、您在哪里使用示波器进行探测? 是否在 IC 引脚上进行测量?

    感谢您帮助我们了解这些详细信息、这将有助于我们继续进行此调试。

    此致、
    Anand Reghunathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     更多详细信息将通过邮件发送。