This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1541:爬电要求

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/625997/iso1541-creepage-requirement

器件型号:ISO1541

大家好、

美好的一天!  

我有一位客户需要隔离式 I2C 接口并对我们的 IS1541感兴趣。 最近、他们计算了其应用所需的爬电距离、并将需要5.6mm 的间距。 我们的 ISO1541可以支持这一点吗? 如果不是、我们还有其他 I2C 隔离式接口吗?

谢谢!  

此致、

Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alfred、

    ISO1541不能用于实现5.6mm 间距。 可用的 SOIC 封装只能实现>4mm 的爬电距离。

    您能否与 客户核实为什么需要5.6mm 间距? 系统中预期的隔离额定值/峰值电压是多少?

    如有必要、我们还可以使用替代解决方案、其中的数字隔离器可用于 I2C 通信。
    请参阅 http://www.ti.com/lit/an/slyt403/slyt403.pdf。 该应用手册介绍了如何使用数字隔离器设计 I2C 总线。 为了提高性能、我建议使用我们最新的 ISO77xx 系列数字隔离器。 (应用手册指的是较旧的器件)。 这应使客户具有大于8mm 的爬电距离。

    如果有任何疑问,请告诉我。

    此致、
    Anand Reghunathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anand、您好!

    非常感谢您的回答! 让我与客户核实他们的具体要求。 我还分享了应用手册、我将告诉您他们是否会选择此选项。 我将 ISO7731F 提升为数字隔离器的替代器件。

    谢谢!

    此致、
    Alfred