This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7341C:VCC2 = 310V GND2 = 305V。 可以正常工作

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7341C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/624281/iso7341c-vcc2-310v-gnd2-305v-can-it-work

器件型号:ISO7341C

降级器、

我们的客户正在使用 ISO7341C、他希望使用以下原理图、VCC1=3.3V、GND1=0V、VCC2=310、GND2=305V 的电压、OUTA、OUTB、OUTA 和 IND 的基准电压为 GND2=305V。 芯片是否可以工作?  

此致、

Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricardo、

    只需确认即可。 GND1和 GND2之间的电势差将为305V、但同侧引脚之间相对于相应接地的电势差不会超过5V。

    在这种情况下、 数字隔离  器应该能够正常工作、因为305V 电压将穿过专为处理高电压而设计的隔离栅。

    此致、
    Anand Reghunathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    也就是说 、IND (引脚11)和 OUTD (引脚6)之间的差分电压将为305V、 但器件可以处理该电压。 方框图如下所示。

    此致,

    Ricadro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricardo、

    是的、方框图看起来正常。 这应该可以正常工作。
    如果还有其他问题、请告知我。

    此致、
    Anand Reghunathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anand、您好!

    还可以! 感谢你的帮助。

    此致,
    Ricadro