This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:级联隔离式 CAN 收发器

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/623886/iso1050-cascading-isolated-can-transceiver

器件型号:ISO1050

您好!

是否可以通过级联2个(或更多) ISO1050组件来构建 CAN 总线隔离器?

是否有这样的效果?

我的第一次尝试失败了

Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vince:

    此配置可能会导致周围环境升高、让我详细检查一下、然后返回给您。
    同时、您能否分享应用详细信息和隔离要求? 此外、您能否简单地解释一下您尝试了什么以及您的观察结果。

    此致
    Tejas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    隔离要求为4000V (医疗设备)。

    我只是尝试了第一篇文章中绘制的原理图、并观察到了某种信号循环。

    我和一位熟练的电子工程师进行了讨论、他向我展示了这种方法无法正常工作。似乎我至少需要 Hte 2隔离器之间的 MCU (或类似的器件)。

    您可以确认吗?

    此致

    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    是的、正确答案是、您至少需要在2个隔离器之间使用一个 MCU、才能使其正常工作并避免信号环路。

    另一方面、您可以查看 如下所示的 MCU 和 CAN 总线之间的信号隔离、

    如果您有任何疑问、请告知我们。

    谢谢、

    此致

    Tejas