This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7721-Q1:工作频率是多少

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7721-Q1, ISO7721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/623239/iso7721-q1-what-is-the-working-frequency

器件型号:ISO7721-Q1
主题中讨论的其他器件: ISO7721

尊敬的团队:

ISO7721-Q1的典型工作频率是多少?

谢谢、此致、

B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Basil:

    请您澄清一下工作频率是什么意思吗? 您是否询问 ISO7721-Q1的最大数据速率?

    此致、
    Anand Reghunathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    非常感谢您的快速回复。

    我从功能方框图中了解到、ISO7721中有一个振荡器。

    它在什么频率下工作?

    谢谢、此致、

    B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Basil:

    您可以分享您的 ID 或给我发送电子邮件吗? 我们可以对此进行详细讨论。

    此致、
    Anand Reghunathan