This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6501-Q1:输出电压精度

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6501-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/659511/sn6501-q1-output-voltage-accuracy

器件型号:SN6501-Q1

您好!

请帮助检查 SN6501-Q1是否满足以下要求:

VIN=5V、Vout1=12V/80mA、Vout2=-12V/20mA、输出电压精度应小于+-1.5V。

谢谢。

东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    东宝

    只要选择合适的变压器、这些输出电压和电流要求似乎就在 SN6501-Q1的能力范围内。 电压精度取决于变压器。 使用 LDO 调节输出是实现所需输出电压精度的可靠方法。

    尊敬的、
    Lucas Schulte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    东宝

    我一段时间内没有听到您的声音、因此我将关闭这个线程。 如果您有更多问题、请随时再次与我联系。

    尊敬的、

    Lucas Schulte