This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7421:EFT 突发测试问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/653470/iso7421-eft-burst-test-problem

器件型号:ISO7421

降级器、

我们的客户正在其设计中使用 ISO7421。 他进行 了 EFT 突发测试、但测试失败了。 测试条件为1kV、5kHz、1分钟。 该器件是否可以承受1kV EFT 突发? 如果无法解决、请建议一些解决此问题的方法。

提前感谢您的帮助。

此致、

李嘉能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ricardo、

    您能否提供测试设置的原理图或示意图? 此外、EFT 突发的源阻抗是多少? 请随时通过我的工作电子邮件地址回复。

    尊敬的、

    卢卡斯·舒尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ricardo、

    我一段时间没有听到你的声音。 这种情况是否已得到解决?

    卢卡斯·舒尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卢卡斯

    很抱歉耽误你的回答。 我无法与我们的客户联系、也许我们可以关闭此案例。

    此致、

    Ricardo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ricardo、

    感谢你的答复。 我将关闭该线程。 请随时开始新主题、或向我发送电子邮件以解决任何其他问题!

    卢卡斯