This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO35:隔离等级

Guru**** 2845750 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO35, ISO7741, ISOW7841, SN65HVD1473

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/660395/iso35-isolation-rating

器件型号:ISO35
主题中讨论的其他器件: ISO7741ISOW7841SN65HVD1473

大家好、

ISO35能否支持最大3000 Vrms 的隔离等级?  尽管我在数据表中发现它只有2500Vrms……

如果没有、我们是否有其他支持3000Vrms 隔离等级的 P2P 器件?

 

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lilian、

    感谢您在 E2E 上发布问题。 我们目前没有支持3kVrms 隔离的隔离式 RS-485收发器。 您可以看到、ISO35数据表中的隔离规格符合 UL 1577、CSA CA5A 和 IEC 60950-1标准、为2500Vrms。 我目前没有任何引脚对引脚兼容的解决方案可供您使用。

    为了满足3kVrms 隔离要求、我建议使用隔离器+ RS-485收发器、例如 ISO7741 + SN65HVD1473。 如果您还需要隔离式电源、请考虑 ISOW7841 + SN65HVD1473、这可以在 具有集成信号和电源的隔离式 RS-485中看到

    参考设计。这两种解决方案可为您提供至少5kVrms 的隔离。

    请告诉我这是否能解答您的问题!

    此致、  

    Dan