This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7720:初级和次级之间未使用的通道和串联电容的数量

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7741, ISO7720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/658372/iso7720-unused-channel-and-number-of-series-capacitance-between-primary-and-secondary

器件型号:ISO7720
主题中讨论的其他器件:ISO7741、

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 ISO7720和 ISO7741、并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

我对 ISO7720和 ISO7741有疑问。

(1)如何连接未使用的输出通道?

(2)每个通道的初级侧和次级侧之间有多少个隔离电容器?

哪一个是正确的一个或两个?

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinichi、

    请在下面找到我的答案、

    (1)您可以将未使用的输入和输出引脚保持断开状态。 输出将保持默认状态。

    (2)包括 ISO77xx 在内的 TI 增强型隔离器每通道具有2个隔离电容器。


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、

    感谢你的答复。

    我将向客户分享您的答案。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一