This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7140CC:FIT 数据

Guru**** 2777545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/656825/iso7140cc-fit-data

器件型号:ISO7140CC

您好!

我正在寻找 ISO7140CCDBQR 的 FIT 数据、但无法在典型位置("质量和封装"选项卡)找到它。 是否可以提供?

www.ti.com/.../pinout-quality

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    遗憾的是、DPPM/FIT/MTBF 估算器工具已关闭。 请给我们一周时间为您解决此问题。 我将在获得解决方案后与您联系。

    尊敬的、
    Lucas Schulte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我终于有了答案。 适合 ISO7140CCDBQR 的封装为0.40。  

    尊敬的、

    Lucas Schulte