This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7721:如何确定隔离式电源转换器中的隔离等级

Guru**** 2951460 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/658115/iso7721-how-to-determine-the-isolation-rating-in-a-isolated-power-converter

器件型号:ISO7721

您好!

我的客户正在设计 LLC 谐振电源转换器。 系统中有两个 MCU、一个位于变压器的初级侧、另一个位于次级侧。 我如何知道两个 MCU 之间数字隔离器的隔离额定值是否足够、因为我不知道初级侧和次级侧之间的共模电压差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    感谢您使用 ISO E2E 论坛!

    您的问题的简短答案是:额定值是根据变压器规格确定的,而变压器规格又取决于 变压器供应商的设计和物理结构(绕组、磁芯等)。  

    在您描述的情况下、ISO7721为数据/信号路径提供电隔离、而变压器为电源路径提供电隔离。 您可以查看变压器数据表规格以获取有关此方面的更多信息。 如果您愿意、您可以通过电子邮件将 原理图/方框图发送给我(如果有)、然后我们可以进行检查并确认、以便您完全确定。

    ===================================

    可考虑的备选方案:

    ===================================

    第一类产品,如 ISOW78XX ,在一个封装中提供数据隔离*和*集成隔离式电源。 因此、在一个简单的解决方案中轻松获得隔离等级和认证。

    2:您可以将 ISO77XX (用于数据)与 SN6505 (变压器驱动器)和外部变压器(用于电源)结合使用。

    我希望这对您有所帮助。

    谢谢、

    Abhi