This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1212:220V 的参考设计

Guru**** 2392555 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/658062/iso1212-reference-design-for-220v

器件型号:ISO1212

您好!
我的一些客户要求相同的设计、但电压更高。
我听说 TI 有相关的具体应用手册。 但我找不到它。
是否有人可以在 ISO1212上提供220V 的应用手册/设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗拉基米尔

    感谢您的发帖。

    此类应用手册目前正在开发中、但尚未发布。  我可以通过电子邮件为您提供应用电路。 您可以通过 anantkamath@ti.com 与我联系吗?

    Rgds、

    ANANT