This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7721:输入电容

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/656316/iso7721-input-capacitance

器件型号:ISO7721

您好!

我们的客户希望了解 ISO7721的输入电容。

请告诉我们 Vcc=5V 和 Vcc=3.3V 时的最大值。

谢谢、此致、

HIRO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiro、

    当从输入端到接地端进行测量时、ISO7721的输入电容为2pF、Vcc = 5V。 当 Vcc = 3.3V 时、电容值可能需要一天左右的时间才能提供。 请耐心等待、因为我们的团队正在度假。

    尊敬的、

    Lucas Schulte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiro、

    感谢您的耐心等待。 当 Vcc = 3.3V 时、输入电容也为2pF。

    尊敬的、

    Lucas Schulte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lucas-San、您好!

    非常感谢您花时间测量该值。

    我将告诉客户、Vcc=5V 和3.3V 时的输入电容为2pF

    它是测量值、而不是最大值

    谢谢、此致、  

    HIRO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiro、

    更确切地说、这些 是最大值、不是测量值。 输入电容不超过2pF。

    尊敬的、

    Lucas Schulte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lucas-San、您好!

    感谢您的信息、我完全理解。


    谢谢、此致、

    HIRO