This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO35:A/B 时的最大电压

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/654667/iso35-max-voltage-at-a-b

器件型号:ISO35

你(们)好

我试图了解应用于接收器输入的共模射频正弦波的影响、如果有的话。  表 7.1中列出的最大引脚电压为-9V 至14V、这似乎是需要查看的相关参数。  是静态参数(即,如果无限期地对引脚施加>14V 的电压,则会发生损坏),还是有一个与之相关的时间元素?   此外、输入引脚上超过 A/B 输入数据表范围(-9V 至14V)的电压的预期故障模式是什么?  作为参考、下面是电路:   

 

具体而言、我对负限值很好奇。  例如、如果在输入端施加-10V 电压、我希望看到 BJT 基极附近的二极管正向偏置、但该路径中的电阻非常高、因此我不会期望有太大的电流流动(~52uA)、 因此、我不希望二极管中耗散的功率超过几百微瓦。  因此、我怀疑这是故障模式。  我认为-10V 也不足以使16V 保护电路也导通...不过、如果 VCC2处于6V、我猜 VCC2和输入之间的电压接近16V。  

非常感谢您分享任何详细信息。  谢谢!

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    来回答您的第一个问题。 引脚上出现的任何超过绝对最大额定值的电压都将对器件造成永久损坏(即使只是短暂的时间)。 但不建议在超出建议工作条件的情况下持续运行、因为这可能会影响器件的可靠性。
    在侧注中、如果施加的电压超出建议的工作条件(即使未超过器件的绝对最大额定值)、则不能保证数据表参数。

    我同意数据表中共享的 IO 电路不清楚故障是如何发生的。 我将再次向您说明这一点、并提供一些额外的说明。

    此致、
    Anand Reghunathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    很抱歉耽误你的时间。

    施加负电压时的故障模式。 每当我们的输入共模超过电源电压时、我们通常使用内部衰减、将[信号+ VCM]压缩为较小的值、这对于 IC 的低压内部电路是安全的。 如果输入超过特定值、ESD 单元可能会损坏、并且某些内部结也可能会意外地出现正向偏置并在不应该时转储电流、这反过来会导致器件损坏。

    您能否还详细介绍一下叠加 RF 正弦波时共模信号的外观? (振幅、频率等)。
    具体取决于注入的噪声级别。
    如果违反绝对最大值条件(-9V 至14V)、则可能会导致器件永久损坏。
    如果此噪声处于绝对最大值条件内、但仍违反建议的工作条件(-7V 至12V)、则器件可能不会受到永久损坏、但当 RF 噪声上升至这些水平时、器件的通信/功能将暂时丢失。

    此致、
    Anand Reghunathan