This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7221A-Q1:隔离等级(Vrms)

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7221A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/655756/iso7221a-q1-isolation-rating-vrms

器件型号:ISO7221A-Q1

大家好

如果我们问 ISO7221A-Q1、您会介意吗?
通过改变温度(-40C 至125C)、隔离等级(Vrms)是否会改变?
我们的顾客说“”

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka、您好!

    数据表中给出的隔离规格不随温度、电压或数据表规格中给出的任何其他参数而变化。 在数据表规格下工作时、可保证其使用寿命。

    此致、
    Koteshwar Rao