This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7242C-Q1:ISO7442C-Q1引脚状态放大器;启用

Guru**** 1826070 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7242C
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/655774/iso7242c-q1-iso7442c-q1-pin-status-enable

器件型号:ISO7242C-Q1
主题中讨论的其他器件:ISO7242C

尊敬的 Digital lsolators 团队  

我们将使用设计用于 CAN 传输隔离器的 ISO7242C

1、如何不使用作为输入和输出状态引脚的引脚

  它是开路还是低电平(GND)?

2.为什么在使能引脚没有上拉电阻器的情况下使用?

3.我能否获得使能引脚上电流规格的信息?  

谢谢  

此致

Gerald Choi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Gerald:

    我不确定我是否理解您的所有问题、我仍会尝试回答。

    1.您是否是要询问输入/输出引脚是否未使用、您是否要知道是否应将其保持断开状态或连接到 GND?
    如果这是您的问题、答案是-将输入引脚连接到 GND、并将输出引脚断开。

    2.您是要问为什么在使能引脚上没有上拉电阻器的情况下使用 ISO7242?
    使能引脚具有内部上拉电阻器、可在未连接上拉电阻器时使能输出。 内部上拉电阻较弱、我建议连接一个4.7kΩ Ω 的外部上拉电阻器、以使引脚强拉至高电平、从而更好地抗噪。

    3.您是要询问使能引脚的电流消耗是多少?
    这将介于10µA Ω 至10µA Ω 之间。


    此致、
    Koteshwar Rao