This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1540:这是有关 TI#39的 I2C 驱动器 ISO 1540规格的问题。

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/655041/iso1540-it-is-a-question-about-ti-s-i2c-driver-iso-1540-specification

器件型号:ISO1540

我有疑问。

在断电期间、此器件是否会影响 I 2 C 总线?

问题详细信息===================

数据表"第6.1节绝对最大额定值"

SDA 1、SCL 1最大 VCC 1 + 0.5
SDA 2、SCL 2最大 VCC 1 + 0.5

对此进行了说明。
查看此内容、断电时的绝对最大额定值= 0.5V。

在这种情况下、如果一个高电平信号被输入到端子、它将从保护二极管泄漏并干扰 I 2 C 总线

另一方面
数据表"8.5器件功能模式"

VCC1或 VCC2 <2.1V

在这种情况下、无论输入侧的值是多少、输出都变为高阻抗或浮动。

在这种情况下、即使在断电期间、也不会干扰 I2C 总线。

哪一项是正确的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ozawa、

    感谢您使用 E2E。

    如第8.5节所述、输出将变为高阻态并悬空。

    为了对第6.1节(绝对最大额定值)进行详细说明、这不是一个运行额定值、而是器件的应力/损坏限制额定值。 因此、在这种特殊情况下、当 Vcc1 = 0时、该表应读作:"如果 vcc1 = 0、则应用于 sda1/2、SCL 1/2引脚的电压应小于0.5V、否则将发生损坏"。 第6.1节的脚注1、2和3对此进行了说明

    此致、
    Abhi