This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1541:ISO1541 SDA1输出不是零电平

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/653725/iso1541-iso1541-sda1-output-is-not-zero-level

器件型号:ISO1541

你(们)好

在客户测试中,当 SDA1为输出时,输出低电平轨不为零,大约为0.7V。

检查了数据表、 MOSFET 源极 和 GND 之间有一个二极管、因此该0.7V 是二极管压降。

现在、客户担心0.7V 大约是 CPU 的低电平阈值、因此 I2C 通信在某些情况下可能是错误的。

 

为什么连接该二极管? 为什么不直接将 MOSFET 源极连接到 GND?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您在 E2E 上发帖。 相关说明发布在数据表的第8.4节中。  (第19和20页)。 为方便起见,我直接引用下面的相关部分。  

    "...

    隔离器功能原理(续)

    乍一看、内部缓冲器的布置表明、一个易于闩锁的闭合信号环路。 但是、通过实现输出缓冲器(B)(其输出低电平由二极管压降升高至约0.75V)和输入缓冲器(C)(包含具有定义迟滞的比较器)、可以打破该环路。 然后比较器的上输入阈值和下输入阈值将区分直接由 SDA1驱动的0.4V (最大值)适当低电位和缓冲输出低电平 B

    … "

    如果您需要进一步说明、请告知我们。

    此致、

    Abhi