This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741-Q1:隔离器的可靠性数据

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7741-Q1, ISOW7843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/653768/iso7741-q1-reliability-data-for-isolators

器件型号:ISO7741-Q1
主题中讨论的其他器件: ISOW7843

http://www.ti.com/quality/docs/estimator.tsp 目前不提供有关数字隔离器的任何数据。 我注意到、过去和以后(几个月)的行为已经出现、数据再次可用。 是否有数据库可用于独立于 MTBF 估算器检查值?

当前 感兴趣的器件包括:

  • ISO7741-Q1
  • ISOW7843
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    目前、MTBF 估算器不支持隔离器、因此必须手动请求该数据。 请在下方找到您请求的器件的 MTBF 数据、谢谢。

    ISO7741-Q1
    MTBF = 3.12 x 10^9小时。

    ISOW7843
    让我就此向你回来。

    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    条件是什么:55°C 和60%可信度?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    ISOW7843的 MTBF 将与 ISO7741-Q1相同。 因此、

    ISO7741-Q1
    MTBF = 3.12 x 10^9小时

    ISOW7843
    MTBF = 3.12 x 10^9小时


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仍然存在以下条件的问题:60%可信度和55°C?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    是的、使用温度为55°C、可信度为60%。

    谢谢、
    Koteshwar Rao