This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7742:可以使用不同的值为 ISO774x 供电:VCC1为3.3V、VCC2为5V?

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7742, ISO7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/653234/iso7742-could-be-iso774x-powered-with-different-values-vcc1-is-3-3v-and-vcc2-is-5v

器件型号:ISO7742
主题中讨论的其他器件: ISO7741

降级:

请帮助您检查解决方案是否正常、如下所示:

 ISO7742由不同的值供电:VCC1为3.3V、VCC2为5V。

由于我们正在更换 ADI 的 PN (ADUM1412)、ADI 支持该功能。

从我们的数据表中可以看到 ISO774X 支持2.25V 至5.5V 电平转换、但 客户应用没有电源电流特性。

请帮您检查一下。

非常感谢!

此致

祝你好运

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    祝您好运、

    是的、ISO7742可以使用不同的值加电。 示例:VCC1 = 3.3V 和 VCC2 = 5V。
    数据表的图9显示了3.3V 和5V 时的电源电流特性。 由于 ISO7742是对称配置(2个正向通道和2个反向通道)、因此在相同的电源电压下、电源电流 ICC1和 ICC2将是相同的。
    这使得 ICC1和 ICC2线路重叠、只有3条线路可见、而不是 ISO7741特性中显示的6条线路(图7)。

    VCC1和 VCC2不相互依赖、可以根据数据表图9中的特定数据速率计算不同电源电平的各个 ICC 值(ICC1和 ICC2)。

    请告诉我这是否有助于解决您的问题。 谢谢。

    此致、
    Anand Reghunathan