This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6761:爬电距离

Guru**** 2777545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1184505/iso6761-creepage-distance

器件型号:ISO6761

数据表报告了爬电距离和间隙值(CLR 和 CPG、第8页)大于8mm、但建议的封装显示隔离引脚之间的铜间距小于8mm。 为保持大于8mm 的爬电距离和间隙、建议采用哪种封装布局?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 James、

    感谢您的参与。 我们目前正在将数据表中的封装图从 DW0016A 修改为 DW0016B。  ISO776x 数据表中的机械制图包含新版本 DW0016B、可用于大于8mm 的推荐尺寸。

    但愿这对您有所帮助。  

    最棒的

    Andrew