This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6501:关于启动模式限制...

Guru**** 2929940 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1184225/sn6501-about-the-start-up-mode-limitation

器件型号:SN6501

尊敬的 Sirs:

根据数据表、输入最小电压为3.0V、但如果电压高于2.4V、此驱动器可能处于启动模式。

我能否知道这种启动模式的限制是什么? 更低的输出功率或更低的效率.. 等等

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 您会注意到、SN6501在预期运行时确实需要3.0V 的最小输入电压。 不建议使用低于3.0V 的电压运行器件。数据表中描述的启动模式并不意味着是一种运行模式、而是为了阐明斜升期间的器件行为。 为了使器件正常工作、请使用至少3.0V 的输入电压将器件设置为其工作模式。

    此致、

    Darrah