This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042:GND2引脚隔离。

Guru**** 2579125 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1184008/iso1042-isolation-in-gnd2-pin

器件型号:ISO1042

您好!

我们在设计中使用"ISO1042DWR" CAN 隔离收发器。 我们对与另一个电路板的隔离式接地连接有疑问。

我们的设计具有 用于 CAN 收发器的内部隔离式电源。   

是否需要将隔离接地连同 CAN_H 和 CAN_L 线路连接到另一个电路板? 还是可以让 GND1和 GND2连接保持断开状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandesh、

    我相信电路板1上提到的 GND1实际上是   ISO1042DWR 的 GND2。  
     对于 CAN 操作  、电路板1和电路板2的 GND 之间的连接是可选的、如果不可能、则 GND1和 GND2可以保持未连接状态。
    如果连接了 GND、则有助于提高共模噪声抗扰度。

    谢谢  
    Vikas J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vikas、

    感谢澄清。

    此致、

    Sandesh Naik