This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7241M:ISO7241M

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7241M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/635795/iso7241m-iso7241m

器件型号:ISO7241M

我正在成功地使用 ISO7241M、但 现在 我需要一个 EN-1否定的 ISOxxx (输出 D 通过低电平而不是高电平实现)

有没有  ?

感谢  你的帮助。

Paolo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Paolo、

    我知道您希望通过向 EN 引脚施加一个低电平而不是向 EN 引脚施加一个高电平来启用输出。
    目前、我们的器件在没有额外电路的情况下无法做到这一点。 现有器件与反相缓冲器相结合可用于实现这一点。

    您能否分享一些有关您的系统为何需要此功能的其他详细信息? 如果我能够了解为什么需要这种解决方案、我可能能够帮助您找到更好的解决方案。

    谢谢。

    此致、
    Anand Reghunathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    非常感谢您的回复。

    实际上、问题是我们在该电路板的引脚中出错、忘记在 ISO7241MDW 的 EN-1引脚上插入反相缓冲器

    当器件的 DOUT 未被微控制器的 QSPI 通信的片选选择选中时禁用该 DOUT。

    为了解决这个问题、我一直尝试在芯片选择、低电平有效和 ISO 的 EN-1之间插入一个 SN74LVC1G04DVB、所有这些都正常工作。

    为避免电子六价卡的返工过程、我正在寻找一种使用具有反相使能信号的兼容芯片的价格更便宜的解决方案

    但我没有找到它。

    这就是我提出质询的原因。

    再次感谢你。

    此致。

    Paolo Ziveri。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Paolo、

    感谢您的解释。 遗憾的是、我们没有具有 EN 低电平有效功能的器件。

    此致、
    Anand Reghunathan