This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1211:是否符合我们的规格?

Guru**** 2769275 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1211, DRV8803, TPS27S100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/630019/iso1211-could-meet-our-spec

器件型号:ISO1211
主题中讨论的其他器件: DRV8803TPS27S100

您好、Sirs、  

我们将调查数字隔离器解决方案。

您能否检查 ISO1211是否是合适的解决方案?

如果不是、其他解决方案是否可以共享?

谢谢!!

我的规格要求如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shu-Cheng LIN、

    如数据表中所述、通过调整外部 Rthr 和 Rsense 电阻器值、ISO1211可配置为满足"隔离式数字 GPIO 输入使用情况"要求。  除了关断状态电压(低电平):0至+4V 参数外、请告诉我该参数有多严格?  (有关电流和阈值电压配置的更多详细信息、请参阅数据表的"电气特性-直流规格"部分。)

    由于 ISO1211是接收器件、因此不能用于  "隔离式数字 GPIO 输出使用"。 我认为我们没有任何可以直接用于输出用途的隔离式器件。

    为了更好地了解系统并提供应用特定的建议、 您能否分享有关终端设备和应用的更多详细信息?

    谢谢。

    此致

    Tejas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sirs、

    遗憾的是、我们没有关于终端设备和应用的更多详细信息。
    如果我们对数字输入实施 ISO1211、对数字输出实施 ISO714x + DRV8803、它们是否适合采用解决方案?
    它们是否可以满足输出要求?
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shu-Cheng LIN、

    是的、ISO1211可以满足数字输入要求。  

    对于数字输出、我们有一个可以使用的设计建议。 您能否分享您的电子邮件 ID、我们将与您联系。

    谢谢。

    此致

    Tejas  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    谢谢!

    请帮助发送邮件至  

    Billy_Lin@pegatroncorp.com、jchen@ti.com 和 eric.sc-lin@wtmec.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    我们没有收到电子邮件。 还请查看 TPS4H160是否是满足我们的数字输出要求的合适解决方案。

    如果是、DRV8803和 TPS4H160之间有何区别?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、舒成

    很抱歉、回复延迟、我已开始电子邮件主题、让我们继续通过电子邮件进行讨论。

    谢谢、

    此致

    Tejas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS4H160或 TPS27S100等智能电源开关是驱动输出的合理选择、具体取决于对单通道和多通道要求的需求。 这两个器件都是高侧开关。 以下是有关 TPS27S100的详细信息:

    TPS27S100 -- www.ti.com/.../tps27s100.pdf
    •高达40V 的建议工作条件
    •高达4A 的直流电流
    •0.5uA 的关断状态输出泄漏电流
    •最大 RDSON = 166m Ω、@ 500mA =<0.3V 压降
    •开/关时间< 0.5ms
    •保护:短路保护、过流保护(可编程)、过热保护(热关断)、具有自动重试功能