This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7841:隔离变压器绕组的电容

Guru**** 2533970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/634802/isow7841-capacitance-of-the-isolation-transformer-windings

器件型号:ISOW7841

大家好、

您是否可以提供 隔离变压器绕组的电容?

参考数据表第1页简化版原理图。
  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    我假设您询问的是在1侧和2侧之间形成的电容。
    我们通过将相应一侧的所有引脚短接在一起来测量侧1和侧2之间的电容。 该值为~3.5pF。
    有关"CIO"参数的更多详细信息、请参阅数据表的第7.6节。

    请告诉我这是否能回答您的问题、或者是否需要其他详细信息。
    谢谢。

    此致、
    Anand Reghunathan