This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7720:我们是否可以在 USB (480M)和 HDMI (1.5G)产品中使用隔离器?

Guru**** 2585245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/634625/iso7720-may-we-have-isolators-suit-use-in-usb-480m-and-hdmi-1-5g-product

器件型号:ISO7720

你(们)好,先生  

我的客户搜索 USB 和 HDMI 隔离器。 但我在网站上搜索、这里似乎没有适合的产品。

您可以提供建议产品吗?

                            令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bogey、

    我们产品系列中目前拥有的速度最高的数字隔离器是100Mbps 数据速率。
    遗憾的是、我们没有支持 USB/HDMI 速度的器件。

    此致、
    Anand Reghunathan