This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7710-Q1:电源斜升期间的输出脉冲

Guru**** 2536100 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7710-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/634030/iso7710-q1-output-pulse-during-supply-ramp-up

器件型号:ISO7710-Q1

[ ISO7710-Q1 ]电源斜升期间的输出脉冲

您好!

我的客户在电源斜升过程中看到 OUT 引脚上的短脉冲。
您能看一下并评论一下吗?

* ISO7710-Q1
*原理图、请参阅下文
*波形、请参见下文
*其他结果:如果客户将探针放在引脚上、则输出电压消失。










提前感谢您的支持。
此致、
Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我进行了快速波形分析。  ISO7710-Q1似乎在 VCC1:VCC2=PD:PU 运行下开始其默认运行。
    为了防止这种情况发生、客户需要使用带 F 后缀的 ISO7710-Q1或同时为器件加电。



    如果您有其他意见、请告诉我。
    谢谢、
    Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ken、

    您的理解是准确的。 根据应用、选择正确的默认选项器件将使其更加方便。 对于大多数多点通信应用、希望器件在器件上电后立即将输出默认为高电平状态、以便总线空闲并可用于其他节点、从而保持通信不变。 对于此类应用、默认高电平是合适的器件。

    对于电机驱动器等应用、需要默认低电平状态、以便电机在上电期间不会错误旋转。

    因此、请根据您的应用选择合适的器件。 谢谢你。


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koteshwar、

    感谢您的快速回复!
    我将咨询我的客户。

    其应用类似于激光雷达、而 ISO7710-Q1用于隔离栅极信号。

    谢谢、
    Ken