This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1540:ISO1540应用

Guru**** 2559400 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/632990/iso1540-iso1540-application

器件型号:ISO1540

您好;

   ISO1540 是否能够支持推挽应用的双向隔离?  

谢谢你  

此致

Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kailyn、

    是的、ISO1540可通过在 I2C 线路上放置上拉电阻器为此类应用进行配置。

    此致、
    Anand Reghunathan