This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7840:ISO7840#39;s 功能表

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/632949/iso7840-iso7840-s-function-table

器件型号:ISO7840

大家好

以防万一、我们希望确认 ISO7840F 的函数表。

's function="" table="" which="" we="" assume="">
VCCI : PU、Vcco : PU、INX : High、EN2 : High 或 Open -> OUTX : Low
VCCI : PU、Vcco : PU、INX : Low、EN2 : High 或 Open -> OUTX : High

我们的认可是否正确?

此致、 's>

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka-San、您好、

    上面写的功能表不正确。 我已在下面更正。

    ----------------------------------------------------
    此功能表适用于 ISO7840和 ISO7840F。
    VCCI : PU、Vcco : PU、INX : Low、EN2 : High 或 Open -> OUTX : Low
    VCCI : PU、Vcco : PU、INX : High、EN2 : High 或 Open -> OUTX : High。
    ----------------------------------------------------

    我知道 ISO7840F 的后缀 F 可能导致了这种混淆。 "F"的存在表示 ISO7840F 的默认状态。 如果输入为开路或 VCCI 断电、则输出处于此状态。

    ----------------------------------------------------
    ISO7840F (输出默认状态为低电平)
    VCCI : PU、Vcco : PU、INX : Open、EN2 : High 或 Open -> OUTX : Low
    VCCI : PD,Vcco:PU,INX:PD,EN2:High 或 Open -> OUTX:Low
    ----------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------
    ISO7840 (输出默认状态为高电平)
    VCCI : PU、Vcco : PU、INX : Open、EN2 : High 或 Open -> OUTX : High
    VCCI : PD,Vcco:PU,INX:PD,EN2:High 或 Open -> OUTX:High
    ----------------------------------------------------

    如果需要进一步澄清、请告诉我。

    此致、
    Anand Reghunathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是我在数据表中看到的: