This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO15:绝缘穿透距离

Guru**** 2544910 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/632488/iso15-distance-through-insulation

器件型号:ISO15

您好!

我们正在设计 RS485是(本质安全)隔离栅/中继器、用于煤矿应用。 如果可能、认证机构已要求我们向他们提供 ISO15DW 隔离栅的绝缘(DTI)距离。 我们在数据表和相关文档(如 SLLA353A–2014年10月–2017年9月修订版(隔离术语表)以及博客"隔离技术比较")中未找到任何描述器件主要部件和次要部件之间物理距离的信息。 由于器件的隔离是通过电流原理而不是光学原理实现的、因此我们意识到这可能不是我们提出的有效问题。 将使用标准过流(保险丝)和过压(齐纳)保护、通过遵循数据表中所述的安全限值、防止电路发生故障时出现过热的隔离栅。

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们有数据表第9.3.1节中指定的 DTI。
    最小内部间隙为0.008mm。 请注意、该距离是通过绝缘材料实现的、绝缘材料是一种非常高的介电强度材料、因此该短距离能够处理数据表中声称的高电压。
    如果您对此有任何其他顾虑、请告诉我。

    此致、
    Anand Reghunathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Anand 的快速回答!
    不得不说、我在数据表中遗漏了它并浪费了您的时间、这让我感到有点尴尬。
    让我将其提交给认证机构、然后从那里获取。
    此致、
    字符