This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3082:使能驱动器后的第一个 A&Amp;B 输出脉冲

Guru**** 2512865 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO3082

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/631490/iso3082-1st-a-b-output-pulse-after-enable-driver

器件型号:ISO3082

您好!

在 ISO3082的测试中、我们反对在使能驱动器之后的第一个位将输出 A/B 驱动为"低电平"。  

如果器件正常工作、当 D ="0"时

A='0'、B='1'

但是、从捕获中、当 D ="0"时、在启用驱动器且 D ="1"后

A='0'、B='0'、然后在0.8us 后变为'1'。  

这是 ISO3082的正确行为吗?

原理图:电路板 上进行了修改 R36 = R42 = 680欧姆。

波形: CH1:RS485_TX (D);CH2:RS485-(B);CH3:RS485+(A);CH4:S485_EN (DE)

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周您好、

    是的、这是预期的。 对于 ISO3082、该器件通常需要1.8us。
    有关更多详细信息、请参阅数据表第6.11节中的 tpzh 和 tpzl 参数。

    此致、
    Anand Reghunathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anand、您好!

    tpzh 和 tpzl 指定了高阻抗延迟、但同时将 A/B 拉低。
    它与数据表中指定的内容不同、对吧??

    尽管我们移除了 R38、但该波形仍然存在。

    谢谢。