This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3088:此器件的可靠性 FIT 数据

Guru**** 2925830 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO3088, ISO1540, ISO1050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/630825/iso3088-reliabilty-fit-data-for-this-device

器件型号:ISO3088
主题中讨论的其他器件: ISO1540ISO1050

您好!

我的公司正在为我们的光伏逆变器产品发布提供产品 MTBF、我正在寻找 ISO3088、ISO1050、ISO1540的 FIT 率。

我转到了具有大部分部件的可靠性数据库、但这些设备没有任何数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vince:

    我们将在内部检查此数据、并尽早返回给您。
    谢谢你。

    此致、
    Anand Reghunathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vince:

    请查找以下数据。 如果需要其他信息、请告诉我。
    ISO3088:0.8
    ISO1050:0.6
    ISO1540:0.4

    此致、
    Anand Reghunathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anand Reghunathan 先生:

    感谢您添加以下数据、以便我们可以根据系统调整 FIT 数据、该数据可能处于或不处于较高温度。

    此外、由于我们使用90%的比率、我们可以从较低的置信率转换为90%、因此置信率也会有所帮助

    ISO3088:0.8 工作温度 C =、 可信度= 60%、90%?
    ISO1050:0.6 工作温度 C =、 可信度= 60%、90%?
    ISO1540:0.4 工作温度 C =、 可信度= 60%、90%?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vince:

    所有三个器件
    工作温度图= 55°C
    激活能量= 0.7eV
    置信区间= 60%

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    Anand Reghunathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、这正是我们需要的