This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1176T:MTBF 额定值

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1176T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/631969/iso1176t-mtbf-rating

器件型号:ISO1176T

尊敬的专家:

ISO1176T 的产品文件夹中没有 MTBF 信息。 是否提供此信息?

谢谢!

Rgds、

Juha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juha、

    我的应用、我们的产品文件夹似乎存在问题、未报告隔离器件的 MTBF。 我已经报告了这个问题、他们正在尝试解决这个问题、但我无法获得解决这个问题的日期。 我已经和我们的质量工程师之一交谈过、他将为您手动提取 ISO1176T MTBF 信息。 我将在10月16日星期一结束时向您提供信息。

    如果您需要任何其他信息、或者我可以通过任何方式为您的设计提供帮助、请告诉我。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juha、

    我们的质量工程师了解此信息对您有多重要、并非常紧急地尽快将此信息发送给您。 "ISO1176T 的 MTBF 为1.56e9小时(假设为55C 使用温度、0.7eV 激活能量、60%置信区间)。"

    此致、

    Dan